This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8885:最小/最大tBLANK

Guru**** 2362860 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8885
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/588272/drv8885-min-max-tblank

部件号:DRV8885

您好,
DRV8885 tBLANK的最小/最大值是多少。 d/s仅包括典型值。

此致,Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Holger,

    TYP = 1的最小值/最大值分别为0.8 / 1.33。
    TYP = 1.5 的最小值/最大值分别为1.2 / 2.0。

    当然,所有装置都使用。 谢谢你。