This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:有关H桥驱动器的建议

Guru**** 2364370 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/587715/drv8701-advice-on-h-bridge-driver

部件号:DRV8701
主题中讨论的其他部件: UCC2.7714万

我想使用N/P通道MOSFET控制一个带有H形电桥(用于反向/制动)的110v 20A DC PM电动机,以使栅电压要求保持在MOSFET的可用范围内。

我的空间和权力限制几乎没有,至少远远超出了实际应用的范围。  它适用于工业应用,因此我希望超过最低要求,并在远低于最高评级的情况下运行。 我仍在学习使用PWM驱动MOSFET的所有细节,但有一点似乎很清楚,那就是我必须使用P通道MOSFET来补充N通道,因为驱动高端n通道需要在栅极处提供大约120V的功率,以获得110V的负载。 如果我的回答正确,并且我为外部驱动器选择了合适大小的MOSFET,那么DRV8701驱动器是否是驱动H桥中n和p通道MOSFET的好选择?  如果没有,您能否提出更好的建议?


如果这很重要,我会看一对IXYS MOSFET,每一半的额定电压为500V/40A,因此总共只有4个非常大的FET,并且会尽量保持电路的简单性。如果有更好的最佳实践,我不反对改变路线。  可能会使用PIC/AVR进行驾驶员输入,尚未确定,可能取决于我在箱中的物品。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    DRV8701设计用于在较低电压下驱动N通道高侧FET。 要驱动如此高的电压,有几种选择。

    一种选择是将UCC2.7714万与低侧和高侧N通道FET配合使用。 这可由MCU和附加电路控制,以监控电流。

    另一个方法是修改DRV8701输出,以便DRV8701可以控制UCC2.7714万和FET。 虽然www.ti.com/.../tida-0.1227万中的概念不直接适用,但 可以提供指导。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Rick,它看起来很棒! 也许我只是错过了它,或者也许我不完全理解使用HV FET的复杂性,但这一个看起来也适用于N通道。 我理解,由于高侧栅电压需要超过额定最大值,我不能在HV H桥中使用所有N通道设备。

    我很想知道,我对外部桥接器中的P通道MOSFET需求的解读不正确,这将大大简化事情,并真正打开我的设备选项,更不用说大幅降低成本了; 但如果这个驱动程序能够真正驱动p通道,我也很高兴能找到解决方案。

    无论哪种方式,都要感谢您的指导!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rick,我想我在这里整理了我自己的短小。 我一直在想Vgs都是错的! 可能阅读了太多关于LV应用的文章,可能只是从不想。 我把它当作一个绝对的,而不是两个引脚上的参考电压。 我认为您的建议将会很好地发挥作用。 我刚刚订购了一整批产品,以及推荐的支持组件。

    再次感谢您的快速且有帮助的回复,我欠您一封!