This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0983万 EVM问题

Guru**** 2364370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/587082/drv10983-evm-issue

主题中讨论的其他部件:DRV1.0983万

您好,!队

我使用DRV1.0983万 EVM 驱动我的电机,但在闭环 相位电流波形  不是平滑的正弦波,噪声非常大! 您是否有使相电流波形更平滑的解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    提供了分箱指南(如 www.ti.com/.../slou395链接) 将对此有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经尝试了很多次,在开环加速时间,电流波与调谐导波相同。但在关闭回放中,加速时间和
    闭环回放波流波不是正弦波(负半轴波失真,如三角形波)