This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:放大器输出消隐时间内的SO状态问题

Guru**** 2364370 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/587604/drv8305-question-of-so-status-during-blanking-time-of-the-amplifier-outputs

部件号:DRV8305

此处有一个快速问题:

在电流并联放大器输出的消隐时间内,此状态是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨Alvin,

    对于DRV8305,CSA输出上没有任何类型的样品和保持。 在消隐时间内,我们忽略了CSA输入上的电压测量值,因此SO针脚应等同于为此特定器件型号设置的输出偏差。