This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8307:DRV8307的定时参数

Guru**** 2362860 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8307
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/587130/drv8307-timing-parameters-for-drv8307

部件号:DRV8307

想要了解PWM输入和启用DRV8307输入的设置/保持要求。另外,DRV8307的hallout和fault_n输出上的TCO最小值/最大值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ashwini:

    请参阅DRV8307数据表第19页上的7.4 1部分。 我们建议的最大输入PWM频率为50 kHz,我们的设备可能在高于此频率的情况下工作,但输出的分辨率会降低。 此PWM建议基本上是设置/保持规格要求。

    您能否说明TCO的含义?