This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2625:触发脉冲功能,带TRIG/INTZ

Guru**** 2362860 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2625
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/587111/drv2625-trigger-pulse-functionality-with-trig-intz

部件号:DRV2625

大家好

如果我们询问DRV2625,您会介意吗?

我们想知道触发脉冲功能与TRIG / INTZ的精确匹配。

作为  触发脉冲功能的内容, 通过    I2C指定的波形 使用 TRIG/INTZ (脉冲,触发和高电平)工作。
因为我们的客户希望 同时操作DRV2625。
使用TRIG / INTZ,是否可以操作多个DRV2625?  

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-san,您好!

    是的,您可以通过将TRIG/INTZ引脚绑定到相同的GPIO来触发多个设备。