This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDUA15A

Guru**** 2362860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/586955/tidua15a

主题中讨论的其他部件:Tida-0.0195万

尊敬的各位

  我可以在哪里购买 TIDUA15A?

www.ti.com/.../tidua15a.pdf

谢谢

Luis Gonçalves ó n

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,

    TIDUA15A不可销售。 请参阅 www.ti.com/.../TIDA-0.0195万上图片下方的注释

    完全组装的主板(如上所示)仅为测试和性能验证而开发,不可销售。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的各位

       是否可以通过任何方式获取TIDUA15A的示意图?

    还是某些第三方提供商? 或同等电路板?

    谢谢

    Luis Gonçalves ó n

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,

    您需要的信息位于同一链接的底部:www.ti.com/.../TIDA-0.0195万

    原理图和设计文件位于此处。