This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/DRV8801:休眠模式下的静态电流与n故障输出状态

Guru**** 2364370 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8801, DRV8801-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/586246/webench-tools-drv8801-quiescent-current-in-sleep-mode-vs-nfault-output-state

部件号:DRV8801

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好,

 

我们使用DRV8801驱动直流电机。

根据数据表“DRV8801”(SLVS855J–2008年7月–2015年3月修订)第16页实施。

 

现在,我们已经组装了35个PCB。

只有APPOX。 25 % PCB显示了这种奇怪的行为:

在休眠模式下,nFault输出缓慢降至零电压/接地,因此静态电流上升约500µA Ω,

因为V_MCU (5V)的上拉电阻(10k)。

 

但其他PCB工作正常-无静态电流问题。

 

这是否正常? 在睡眠模式下,我们可以采取什么措施来降低静态电流?

 

提前感谢!

 

此致,

 

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    请看以下文章: e2e.ti.com/.../171.8078万

    当设备进入休眠模式时,nFAULT输出将无法预测。 数据表的9.3 8部分也说明了这一点。

    要解决此问题,建议使用可在睡眠期间禁用的上拉电阻器。 进入睡眠模式时,nFAULT GPIO是否可以从上拉更改为下拉?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    感谢您的快速回答!!!
    抱歉,我在论坛上没有找到直接负责的帖子。

    这项工作是可行的-谢谢!
    但目前我们已经为零系列实施了一个外部上拉电阻器(根据数据表)。
    此外,我们的首批PCB样品运行良好(与静态电流相关),包括所有验证和批准测试。

    现在,我们必须将装配更改为系列,不幸的是,我们浪费了时间。

    很遗憾,数据表中没有真正包含如此重要的信息。
    DRV8801-Q1中较新的数据表中没有。

    感谢您的支持!

    此致,

    Kai