This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8305EVM:我正在使用BOOSTXL-DRV8305EVM执行project02b BLDC电机旋转,但在连接后,我运行GUI扩展。EXV但MOSFET会进行刻录

Guru**** 2364370 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8305EVM, DRV8305, BOOSTXL-DRV8301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/585744/boostxl-drv8305evm-i-am-performing-projeclab02b-bldc-motor-rotation-using-boostxl-drv8305evm-but-after-connection-i-run-gui-extension-exv-but-mosfet-get-burn

部件号:BOOSTXL-DRV8305EVM
主题中讨论的其他部件: DRV8305BOOSTXL-DRV8301

你(们)好

我正在使用BOOSTXL-DRV8305EVM执行project02b BLDC电机旋转,但在连接后,我运行GUI extension.EXV,但 MOSFET会进行刻录  

是否可以替换MOSfet...ca,只设计电流驱动电路并通过 隔离MOSFET ckt并连接我的电路来使用drv8305

Plz帮助

是否有 其他解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pratik,

    如果您拥有适当的设备并且主板未损坏,则可以更换MOSFET。

    您能否准确描述您所做的事情? 请注意,BOOSTXL-DRV8301的电流容量与较大的DRV8301EVM不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pratik,

    请忽略前面的响应中有关BOOSTXL-DRV8301及更大的DRV8301EVM的陈述。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
    瑞克·邓肯