This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8802:DRV8802如何停止电机电流?

Guru**** 2367260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8802
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/585919/drv8802-how-does-drv8802-stop-the-motor-current

部件号:DRV8802

您好,champs:

您是否告诉我DRV8802在以下条件下是否输出电机电流?

xVREF针脚:开路

衰减引脚:低

XENBL引脚:高

在我的理解中,当衰减引脚为低电平时,即使XVREF为开路,高或低电流,电机电流也会流动。正确吗?

或者如何停止电机电流?

此致,

上田真二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ueda-san,

    电流基于以下各项:
    nSLEEP高
    n重置高电压
    XENBL高
    xVREF电压

    如果xVREF为低电压(0V),则消隐时间内的电流应最小。
    如果xVREF为打开状态,则消隐时间内的电流应最小。 之后很难预测,因为这是一个高阻抗路径。
    如果xVREF为高电压(3.3V),电流应流动,直至感应电阻器上的电压达到表2中相对电流百分比的1倍。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rick-san,

    非常感谢。
    请告诉我如何停止电流流动?

    此致,
    上田真二
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ueda-san,

    要停止一个绕组中的电流,请设置AENBL或BENBL LOW。
    要停止两个绕组中的电流,请执行以下操作之一:
    1)将aENBL和BENBL设置为低电平
    2)设置nReset LOW
    3)将nSLEEP设为低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rick-san,

    非常感谢!

    此致,
    上田真二