This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L:使用单AAA电池供电

Guru**** 2366360 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/585979/drv2605l-powering-with-single-aaa-cell

部件号:DRV2605L

是否有人使用 单节AAA碱性 主电池运行配备升压转换器的DRV2605L?

感谢您提供任何提示。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Amer:

    一节AAA碱性电池的额定电压为1.5V。 我们的设备至少需要2V的电压。
    Lipo AAA电池的额定电压约为3.7V,可以使用。 您需要确保您的斜坡速率符合数据表8.3 .12.4 部分中的电压下降保护要求。