This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8860:最大占空比时间

Guru**** 2367800 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8860
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/585831/drv8860-time-of-max-duty-cycle

部件号:DRV8860

你(们)好

我们的客户希望了解DRV8860。
请您确认以下要点吗?

指定100 % 占空比时的最长时间是多久?
它是否与最大通电时间相同?

如有答复,不胜感激。

谢谢,致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,alpha:

    您能澄清吗?

    请使用表4中的设置来描述您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    我想确认我的理解。

    我们的客户可以将最大占空比配置为300毫秒。
    这意味着DRV8860可以在300ms时驱动200mA电流(N=8)。

    以上是否正确?

    谢谢,致以诚挚的问候。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alpha,

    您的理解是正确的。 应考虑环境温度和设备附近的任何热源。