This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8824:DRV8824

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8824
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/603848/drv8824-drv8824

部件号:DRV8824

我们正在使用DRV8824 IC来驱动转向器马达。 IC在工作3天后损坏。 请大家知道,在耐久性测试后,会损坏IC的树脂是什么。 阶段B工作正常,阶段A损坏。

我正在与您分享电路图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gaurav,

    未出现电路图。 请重新连接它吗?

    此外,请提供以下资料:
    VM电源电压和变化
    电动机规格R/L/I/V
    使用衰减模式
    参考电压和感应电阻值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    感谢您的回复。 我已将电路图与此帖子附在一起。

    其他信息如下。

    VM = 12 V +/- 0.2V

    电动机规格如下:
    R = 12.5 欧姆
    L = 6.3 MH
    I = 0.25 A
    V = 3.5 V

    衰减模式:快速衰减
    V ref = 0.4 V
    SENSE电阻器=片式电阻器电流感应0.330 Ohm 1 W- Make Vishay,1210封装

    谢谢!

    Gaurav  

    e2e.ti.com/.../DRV8824_5F00_25.pdf

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gaurav,

    您是否确认以下事项:

    散热垫(PPAD)是否连接到GND?
    根据原理图,电流设置为0.84 A,但电动机规格为0.25A。 这是否正确?

    当阶段A停止时,是否断言nFAULT引脚? 如果是,nFAULT引脚是否返回高电平?