This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0983万:drv1.0983万

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/605213/drv10983-drv10983

部件号:DRV1.0983万

尊敬的先生:

我们使用drv1.0983万来控制基于24V BLDC的热风扇控制...

我们使用PWM进行速度控制...

我们还想知道我们对驱动器drv1.0983万使用的PWM帧...

请在下面提到的我的邮件ID上发送代码。

mail2santosh.sneh@gmail.com

谢谢,顺祝商祺

Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Santosh:

    有关输入PWM频率的规格,请参阅电气特性数据表。 可以使用1至100 kHz之间的任何PWM频率。

    此致,
    Krushal