This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:关于DRV8701的火灾。

Guru**** 2347130 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701, DRV8871
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/602680/drv8701-about-the-fire-of-drv8701

部件号:DRV8701
主题中讨论的其他部件: DRV8871

感谢您的回复。
我使用drv8701p开发了一个电机驱动器。
它用于儿童电动汽车。

但是,有时会触发drv8701p芯片。
它集中在drv8701p的虚拟机部分。

我需要你的帮助。

e2e.ti.com/.../POWERPACK_5F00_EVL_2D00_1_2D00_4.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用DRV8701。
    请告诉我虚拟机电源的大容量电容不足的解决方案。

    我有时会着火。
    应用产品是儿童电动汽车。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,用户470.5198万,

    感谢您提供示意图。

    您能否提供更多详细信息?
    VM电压是多少?
    您使用什么衰减模式?
    事件是否发生在特定的用例中?
    原理图看起来很好。 您能否提供布局?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,Rick Duncan

    1. VM电压为24V。
    2.使用DRV8701P (PWM)控件的低侧慢速衰减模式。
        您可能无法理解这个问题。 DRV8701P (PWM)控制中是否有其它模式?
    3.它不会在特定使用期间发生,而是随机发生。
    4.附加布局。

    虽然原理图中未显示drv8871,但它也位于PCB (IC2)的底部e2e.ti.com/.../POWERPACK_5F00_EVL_2D00_1_2D00_4_2D00_top.pdfe2e.ti.com/.../POWERPACK_5F00_EVL_2D00_1_2D00_4_2D00_bot.pdfe2e.ti.com/.../POWERPACK_5F00_EVL_2D00_1_2D00_4_2D00_topsilk.pdfe2e.ti.com/.../POWERPACK_5F00_EVL_2D00_1_2D00_4_2D00_botsilk.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,用户470.5198万,

    还有一些问题:
    图中是否有任何部件值已更改?
    您是否正在监控nFAULT引脚?
    您能否在事件发生时监控电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Rick Duncan

    组件值未更改。
    用于转向的drv8871添加到同一板上。
    未使用nFAULT引脚。
    事件中的电流未知。
    我们通过过程检查SO针脚的电流。
    (18安培或更大,关闭电源10秒钟以上)。
    该过程还会将MOSFET的表面温度读入温度传感器。
    (PWM驱动在85度或以上时停止)。
    韩国不会出现活动。
     它出现在出口国(美国,墨西哥等)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,用户470.5198万,

    这些国家/地区有何不同? 您是否知道出口国为何会参加此次活动?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,Rick Duncan

    我们不知道出口国还有其他活动。

    产品之间没有差异。
    我认为只有使用环境的不同。

    请告知我们,我们的电路在运行中可能会出现一些问题。
    我也想就如何解决这个问题向你提出建议。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,用户470.5198万,

    很抱歉耽误你的时间。 如果不了解不同之处,则很难确定。

    您能否监控虚拟机电压并确定电压是否接近绝对最大值? 另外,请查看SHX引脚是否有正峰值和负峰值。

    我们发现在GH和GL路径中添加lnon-zero系列电阻可能会导致问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,Rick Duncan

    感谢您的建议。

    监控MV电压是否是芯片的VM针脚?
    如果是,我是否可以在VM引脚上配置简单的恒定电压(约30伏)电路,以避免VM引脚上出现高压?
    我知道这与MOSFET电源电压的差异无关。
    我们正在努力减少电动机侧SHX引脚上阳极峰值的峰值。
    我们的电路是GH,到GL路径的电阻为0欧姆。
    但是,当打开和关闭MOSFET时,会发生小的过冲。
    这会在整个电路的电源上显示噪音。

    您可能很忙,但我想得到一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,用户470.5198万,

    监控MV电压是否是芯片的VM针脚?

    >>请根据DRV8701上的GND针脚监控DRV8701上的VM针脚。 另一个要监控的区域是SHX引脚与设备的GND引脚之间的关系。

    如果是,我是否可以在VM引脚上配置简单的恒定电压(约30伏)电路,以避免VM引脚上出现高压?

    >>可能取决于您如何创建电路。

    我知道这与MOSFET电源电压的差异无关。
    我们正在努力减少电动机侧SHX引脚上阳极峰值的峰值。
    我们的电路是GH,到GL路径的电阻为0欧姆。
    但是,当打开和关闭MOSFET时,会发生小的过冲。
    这会在整个电路的电源上显示噪音。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  Rick Duncan  


    输入功率为25V时的MV电压为25V。
    SHX的引脚在正向操作和反向操作中相反,但不超过最大25V。
    这是示波器的结果。
    此外,还连接了PCB的SHX引脚的波形。
    第三张图片是SHX销的照片。
    这两张照片是SH1和SH2波形。
    低脉冲是否为制动/慢速衰减?