我希望使用UC2625的TACH输出引脚来实施一种速度控制。 通过在转速表输出上使用RC滤波器,我们可以获得平均电压(aka电机速度),并且应该能够使用该滤波器。 我的问题是如何/在哪里将其重新连接到IC以实现速度控制回路? 我对E/A引脚1,27和28以及PWM In和RC-OSC引脚26,25有点困惑,注意它们可用于PWM反馈回路。 我相信数据表在第19页上显示了一个参考设计,错误地指出它可以用于速度控制。
我从不同的角度看到了这个问题,但没有得到回答。 TI是否有任何用于关闭转速表输出周围环路的参考设计,以实现基本速度控制?
谢谢!
[10/19/17-LE]