This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:1-PWM模式高阻抗状态问题

Guru**** 2347070 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/606344/drv8305-1-pwm-mode-high-impedance-state-issue

部件号:DRV8305

我尝试将驱动程序配置为单PWM模式。

假设有信号的3相中的2相工作正常,但不会出现高z状态的相位。  

无论给出了什么GPIO输入序列,CO响应高z状态相位高侧MOSFET始终打开。  

请帮助,

此致  

Shashank  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shashank,

    我们将很快进行调查并作出答复。

    在等待时,您能否提供一些其他信息?
    您的系统电压是多少?
    打开时,高侧FET的栅极上的电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的电压是6.5伏。 (我在如此低的电压下工作,因为输出不符合预期。 并且没有电机连接到驱动器)高z相的高侧门获得约7.1v的电压,驱动器消耗的电流为0.04a。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shashank,

    对于高z相引脚,DRV8305具有泄漏路径,将导致高z相浮升到VM。 这不是高电流路径,不会导致相位不正确通电。

    我建议连接电机并尝试旋转它。