主题中讨论的其他部件:DRV2605,, TCA9548A
您好,
我是Arduino的新手,20年前就开始编程了。
我尝试让drv2605接受延迟/暂停/计时器库。 (行之有效的方法)
***在PDF的“3.1 3”一节中,我不明白如何实现延迟。 它不是与我一起单击。
我是否使用 writeRegister8 (DRV2605_REG_WAVESEQ1,xxx)格式?
我一直在尝试使用Adafruit的代码来控制它们,但开始使用.cpp文件
您能为我提供一个示例代码吗?
我正在使用多个drv,我想说...两个始终打开,三个一直延迟打开/关闭。
我正在尝试执行3到10秒的延迟,这是可能的吗?
我的代码中有所有的东西都在工作,除了这个。
我还在想,我当时正在和下面的波浪队一起玩耍
drv5.writeRegister8 (DRV2605_REG_WAVESEQ1,1123);//效果
drv5.writeRegister8 (DRV2605_REG_WAVESEQ2,27667);//wave
我开始注意 到,波形表2中1-9的值 (xxxx值)也会影响 模式的类型。 这会改变位波形,但它会提醒我仅具有4个输入值的立体声均衡器。
如果大家能帮我解决问题,我已经在多个论坛上发布过,但没有结果,那就更好了。
非常感谢,
Jim