主题中讨论的其他部件:MSP430F5529,BOOSTXL-DRV8323RS
我们目前已将电机驱动器连接到启动板,并从 启动板GUI运行软件。 我们正在尝试使用 来自Rasp Pi或Arduino的PWM源来控制电机运动-到目前为止,我们尝试将PWM源连接到Inha J4管座引脚,并将GUI上的模式更改为 同步1x PWM模式。 我们还尝试将模式引脚连接到3.3 V。这些尝试未成功。
是否缺少任何硬件或软件调整?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们目前已将电机驱动器连接到启动板,并从 启动板GUI运行软件。 我们正在尝试使用 来自Rasp Pi或Arduino的PWM源来控制电机运动-到目前为止,我们尝试将PWM源连接到Inha J4管座引脚,并将GUI上的模式更改为 同步1x PWM模式。 我们还尝试将模式引脚连接到3.3 V。这些尝试未成功。
是否缺少任何硬件或软件调整?
Phil,您好!
感谢您的反馈。 在尝试外部PWM输入之前,我们使用连接到启动板 开发板和GUI的EVM成功地旋转电机,从而在6x PWM模式上命令PWM信号。
您能否阐明过渡到外部PWM输入的步骤? 以下是我们了解的步骤: 将EVM连接到启动板 板, 切换到GUI上的1x PWM模式,将R36,R37,R38引脚填充0欧姆电阻器(我们是否将这些电阻器焊接到板上?),将我们的PWM电源从Raspberry Pi连接 到Inha引脚, 并将2 V电源连接到模式引脚(如GUI中所述)。
谢谢!
Rasa
你好,Rasa,
要提供外部PWM信号,您需要将MSP430F5529引脚与EVM隔离。 如果不执行此操作,则可能会在拔下MSP430引脚时反向驱动它,从而导致其损坏。 我建议您在使用Launchpad连接时不要尝试提供外部PWM信号。
要在含传感器的1x PWM模式下独立于Raspberry PI运行BOOSTXL-DRV8323RH EVM,我建议运行以下步骤:
要使电机旋转,首先将使能引脚逻辑高电平,然后将inlc引脚逻辑高电平电平。 最后,将PWM信号应用到Inha,电机应开始旋转。