This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L:某些设备不起作用

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/606551/drv2605l-some-devices-just-don-t-work

部件号:DRV2605L

您好,  

某些DRV2605L出现问题。  组装后,一些DRV2605L就不起作用了,我们测量I2C信号,发现这些DRV2605L永远不会返回主机,并且对它们进行电源循环也不起作用。  实际上,对于那些发生故障的DRV2605L,无论我们做什么,他们都不会响应,但是当我们更换这些DRV2605L时,主板工作正常。  有没有人有我们应该研究的想法?

谢谢你

此致,

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kevin:

    请您将故障商品发回给我们吗? 我们需要对它们运行故障分析报告,以确定可能存在的问题。
    我能想到的一个问题是电源的转换速率。 数据表中的VDD.VDD部分12.4 指定,如果8.3 上升速率低于3.6 kV/s,则设备可能会处于未知状态。 在这种状态下,设备不会响应I2C信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kelly,

    看来我们的Vdd有问题。  对于那些"故障"设备,如果我们绕过电源电路并 直接使用 电源为其供电,我们仍然可以使其正常工作。  我们将了解我们的Vdd并进行更多调查。  非常感谢您的帮助。

    此致,

    Kevin