This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:在UVLO处提取SHX的dpwn行为

Guru**** 2350610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/606643/drv8305-pulled-dpwn-behavior-of-shx-at-uvlo

部件号:DRV8305

尊敬的各位:

我确认了断电测试并提出了问题。

我发现当PVDD下降约5伏时,SHA被拉至0伏。

通道1:黄色= PVDD电压(=24V输入)

CH2:绿色= SHA电压

 此行为是否与数据表中的表6有关? 表6中'PL'的含义是什么?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,山本山,

    我们将很快进行调查并作出答复。 我们即将迎来一个假期,因此可能需要到下周晚些时候。