This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110:直接从整流电源电压驱动12V直流电磁阀。

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/610366/drv110-driving-12v-dc-solenoid-directly-from-a-rectified-mains-voltage

部件号:DRV110
主题中讨论的其他部件: Tida-0.0284万

我使用DRV110从12V电源成功驱动12V电磁阀。  它运行良好。

我是否能够从230V整流线路驱动相同的电磁阀(产生325v的直流电压),或者您是否建议将线路电压降至更合适的水平。  我是否可以简单地调整MOSFET开关来处理较高的电压?

谢谢

Arno Espag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Arno,

    我很高兴听到您成功操作了12伏DRV110。

    您绝对可以从230V整流为DRV110供电。 我们的参考设计TIDA-0.0284万就是这样做的。 正如您所建议的,您需要为新的电压和电流要求选择不同的MOSFET。 我们的NexFET产品组合为这种类型的应用提供了一些良好的FET选项。

    如果您有任何其他问题,请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,James

    感谢您的回复。  

    我知道DRV110是一个电流控制器,但您建议的参考设计使用230V的solenoiod。  我的问题是,我能否通过简单地控制电流来驱动12伏电磁阀。  我是否不会通过使电磁阀承受超过300V的脉冲而损坏电磁阀?或者DRV110是否将电磁阀的电压调节到接近12V的值?

    再次感谢您的帮助。

    Arno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Arno,

    DRV110使用PWM调节通过电磁阀的电流。 如果您将DRV110设置为调节为与您为12V电路选择的电流相同的电流,则电磁阀应能正常工作。 最终,电磁阀会由于流经电磁阀的电流过多而不是施加在电磁阀上的电压而发生故障。

    DRV110调节电磁阀电流的能力取决于电磁阀充电的速度。 我需要做一些更多的调查来提供更好的设计参数,但下面是一个"封套后"的近似值,我认为它将起作用。

    0.075 << I*R/V.

    其中:
    I =峰值电流或保持电流(最好使用保持电流进行计算)
    R =电磁阀串联电阻
    V =电磁阀电源电压
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢James

    我会测试并告知您发生了什么。

    此致

    Arno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,James

    我现在遇到了另一个有关驱动12伏电磁阀的DRV110问题。  我的设计很简单,但问题是我发现有些工作,有些不是因为某些原因。  我将电源针脚和使能针脚绑在一起,当我打开电源时,有些人拒绝工作。  外部条件都是一样的。 PCB是相同的。  我可以将电路图发送到哪里?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arno,

    您可以通过E2E论坛上的私人信息将您的原理图发送给我。

    您不应将电源针脚与EN针脚绑定。 EN引脚的最大额定电压仅为7 V。 在内部,EN引脚具有一个电阻网络,该网络在通电时默认将其设为高电阻。 您可以让它保持浮动状态以获得相同的功能,而不是将其绑定到电源针脚上。