This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/DRV8301:用于驱动单相BLDC的DRV8301

Guru**** 2350880 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, DRV8801, DRV8871, DRV8701
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/606172/starterware-drv8301-drv8301-for-driving-a-single-phase-bldc

部件号:DRV8301
主题中讨论的其他部件: DRV8801DRV8871DRV8701

工具/软件:Starterware

您好,

是否有人使用DRV8301驱动单相无刷电机?

我们拥有DRV8301-69-Kit,需要驱动单相BLDC电机,

所以我在研究使用DRV8301-69-Kit旋转它的可能性。

任何评论,想法等... ?

问候,

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    DRV8301能够驱动单相无刷电机。 虽然我们没有使用DRV8301驱动电机,但我们使用DRV8801 (拉丝电机驱动器)创建了参考设计。

    请参阅链接 www.ti.com/.../TIDA-0.0875万 作为示例。

    需要两个半桥接器来驱动电机,以及一个用于换向的霍尔传感器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Duncan,

    感谢您的回复和建议。 我们找到了您的参考设计,并已命令主板跟进。 由于我们已经拥有DRV8301-69-Kit板,因此将此板与修改后的软件一起使用也非常诱人。 我对论坛进行了搜索,但没有成功,从您的回答中可以得出,TI没有将DRV8301用于单个阶段应用。 是否有任何计划朝着这个方向发展,或者您听说过其他人也在实现类似目标?

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    我不知道有一个设计或计划使用DRV8301进行单相应用。 我们突出显示了拉丝电机设备,以表明它也可用于无刷应用。

    如上所述,没有什么可以阻止它工作。 由于未使用的电路的成本,大多数设计都使用用于较高电流的拉丝电动机前置驱动器(如DRV8701)或具有集成FET的拉丝电动机驱动器(如DRV8801或DRV8871)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Duncan,

    好的,再次感谢您提供信息。

    此致,
    John