This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2667:连接BTW DRV2667EVM-CT和USB2ANY

Guru**** 2353800 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2667EVM-CT, USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/605803/drv2667-connection-btw-drv2667evm-ct-and-usb2any

部件号:DRV2667
主题中讨论的其它部件: USB2ANY

您好,  

我的客户想 知道如何将 USB2ANY连接 到DRV2667EVM-CT以使用Haptic控制台。

是否应为I2C信号(SDS,SCK和GND)准备任何接线连接?

如果您有任何手册,请 告诉我。

最好的农艺

Hidekazu Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Someno-san,

    是的,SCL,SDA和GND之间需要连接。 还提供了用于USB2ANY的客户固件,以支持Haptic控制台。 我会通过电子邮件将它们发送给您。