This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837EVM:DRV8837 PWM问题

Guru**** 2351650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8837
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/612546/drv8837evm-drv8837-pwm-problem

部件号:DRV8837

IN1:PWM占空比80 % ,in2:PWM占空比0 % / 400Hz

为什么in2和OUT2不同??

我认为后EMF有问题...对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee,

    您能否在一幅图像中捕获IN1和OUT1,在第二幅图像中捕获IN1和OUT2? 这将允许确定IN1和输出之间的时间。

    您在虚拟机上的大容量电容器值是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    大容量电容器为100nF。 它是否太小?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    部件号:DRV8837

    你(们)好

    我尝试将线圈与电动机驱动器的PWM配合使用。  但也有一些问题。

    我使用stm32F1 mcu,in1:80 % 400Hz,in2:0 % 400Hz PWM

    线圈输出 异常...当您看到图片时,输出2的信号不是零。

    通常,OUT1是80 % PWM,OUT2接近0???

    为什么In 2和OUT2不同??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee,

    对于有关大容量电容器的延迟响应,表示抱歉。 是的,.1uF (100nF)可能太小。 请提高上限。

    请以10uF开头,并与.1uF并行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    感谢您的回复。

    是的,我更换了比以前更大的部件。 噪音稍小,但输出信号没有显著变化。

    我尝试用直流电机替换杆(线圈)。 此外,为了防止反电动势,还安装了二极管(H形电桥),但也是同样的现象。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee,

    "In 2和OUT2为何不同?"

    当IN1设置为逻辑0时,输出将被禁用。 流经FET的电流现在流经DRV8837的主体二极管。

    为了保持电流,OUT1低于接地,OUT2高于VM。 最终,电流将衰减为零,电压将相等。