This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8301:从单象限电源进行第二象限操作

Guru**** 2353820 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/605683/boostxl-drv8301-2nd-quadrant-operation-from-single-quadrant-power-supply

部件号:BOOSTXL-DRV8301

您好,

我想将F2.8069万M套件与BoostXL-DRV8301结合使用,用于第二象限操作(发生器模式下)。 此套件中的电机将与在正常象限1操作中运行的另一个电机耦合。 您是否知道这是否可以与标准单象限电源有关? 是否有必要制定一种策略,在制动/生成过程中将电阻负载组与电源并行连接,以便安全地执行此操作(防止电源电流下沉)?

提前感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven,

    我们的专家已经联系过,应该很快作出答复。 在等待期间,您可能会对此感兴趣: e2e.ti.com/.../57.5479万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:
    谢谢,我期待听到他们的回应。 遗憾的是,这篇文章虽然很有趣,但对我这个问题没有帮助。