This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305- Q1:DRV8305- Q1的反向电源保护

Guru**** 2353800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/603384/drv8305-q1-reverse-supply-protection-of-drv8305-q1

部件号:DRV8305- Q1

亲爱的,大家好

我想确认反向供应保护的工作情况。
您是否确定当VDRAIN引脚上升PVDD引脚的指定电压时发生了反向供电?
此外,我能否理解以下保护行为?
-停止高侧安全门Drv的充油泵,并将VCPH电压降至PVDD以下。

谢谢,Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Masami-san,
    我们将对此进行研究并尽快作出答复。
    对于VCPH,如果电压降至8伏以下,将标记充油泵欠压保护。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    你好,Luis San,

    感谢您的支持。
    我将等待您的回复。

    谢谢,Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis San,

    感谢您的支持。
    您是否仍能回复您的回复?
    客户希望尽快回复。

    谢谢,Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michino-San,

    我对拖延表示歉意。 要回答您的问题,在反向电源下,所有引脚都将由提供 给GND的电压引用(因为电源是反向的)。

    然后 ,由于没有返回路径,这些引脚将会浮动。 在数据表图中,唯一不浮动的路径是二极管回路,强制MOSFET的栅极达到 约0.7V ,从而隔离两个输入端子。 我希望这对我有所帮助,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    你好,Luis San,

    非常感谢您的回复。
    我明白了。
    我会回答客户的问题。

    谢谢,Masami M.