This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8839:运行100 % 占空比时电机振动

Guru**** 2353820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8839
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/604082/drv8839-motor-vibration-when-operate-100-duty-cycle

部件号:DRV8839

您好,先生,

早上好,

任务:使用电机驱动器IC的基于PWM的电机驱动器

如上所述,我们正在开展的项目是,当电机在100 % 占空比下运行时,我们面临着电机振动的问题。

MCU:

a>PWM 输出频率:2 kHz

B> 占空比       :100 %

电动机规格:  

a>电压:3 V直流

B>电流:0.15 A

我们连接PWM驱动器IC配置,

     

我们使用不同的PWM频率进行测试,例如1kHz,5Khz,10kHz,15kHz,20Khz,但出现相同的问题。

电机仅在100 % 占空比时振动。

需要帮助,我不知道什么是问题。

谢谢,顺祝商祺

Chintan Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chintan:

    您能否更详细地描述电机振动?
    您是否检查过OUT1和OUT2以确认输出保持激活状态?
    如果输出未保持激活状态,请检查VM和VCC电源以确认电压保持稳定。
    您在VM电源上有什么价值的大容量电容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Rick Duncan"]Hi Chintan,

    您能否更详细地描述电机振动?
    您是否检查过OUT1和OUT2以确认输出保持激活状态?
    如果输出未保持激活状态,请检查VM和VCC电源以确认电压保持稳定。
    您在VM电源上有什么价值的大容量电容?

    [/引述]亲爱的

    感谢您对电机振动问题的促销回复。

    下面提到有关电机规格的详细信息

    CMP17B微型真空泵技术规格

    自由流量    最大真空 最大压力  电流   电压

    型号:CMP17B      500mL/min     -400 mbar    700 mbar 0.15     A    3 VDC

    电机结构:   刷电机

    膜片材料:  丁腈

    泵材料:      PPS

    温度范围: 37-122F (5–50℃)  

    重量:              33克

    大小:45 mm              

    寿命:                 1000小时

    声级:          65 dB (1米 空间)

    认证:          RoHS

    存储温度:    --40℃至85℃

     

    关于我们的系统  

    1.虚拟机和VCC的供电电压为3.3V DC

    2.我们使用锂离子电池进行应用  

    3.为达到3.3V DC的调节,我们使用“LP5912-3.3DRVT”

    4.在DRV8839 IC中 ,0.1uF/16V陶瓷用于侧面输入和输出  

     

    1>您是否检查了OUT1和OUT2以确认输出保持活动状态?

    答:是的,先生,我在CRO,OUT1和OUT2上显示,保持活动状态  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chintan:

    当振动发生时,您能否提供OUT1和OUT2的示波器捕获?
    您是否也尝试过运行直接连接到电源的电机? 电动机是否在3.3V电压下振动?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rick,  

    感谢您的回复。

    下图描述 了输出1和输出2之间的信号。

    我们直接检查了电动机的3.3V电源,然后振动与100 % 占空比相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chintan:

    如果在直接连接到电源时出现电动机振动,请与电动机供应商联系以确定原因。