请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8837 现在,我正在使用DRV8837驱动 一个3.6V/1.8A的电机,但 一段时间后,我将驱动一个12V/2A电机,我可以并行使用两个DRV8837吗?
同时,DRV8837由PWM控制,我发现如果我输入 恒定电压信号而不是PWM信号,芯片DRV8837可能非常热,这种现象是否正常?3Q
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,用户496.8441万:
建议不要将其用于此设备。 对于12V/2A电动机,请使用另一个符合您的规格的设备,您可以 在此处查看我们的产品组合。
DRV8837的额定驱动器电流为1.8 最大值,如果您以此最大电流使用设备, 请在遇到温度问题时使用适当的散热。 谢谢。