This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:VCPH充油泵的参考电压

Guru**** 2353820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/602490/drv8305-reference-voltage-of-vcph-charge-pump

部件号:DRV8305

尊敬的各位:

我想确保VCPH充油泵电压以防万一。

VCPH充油泵参考电压是多少? 是PVDD吗?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,山本山,

    VCPH引用PVDD。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Duncan-san,

    我的客户认为附件中包含了有关内部充油泵电路的文件。

    因此,我的客户不能接受VCPH引用了PVDD。

    您能否解释  一下客户的想法有什么错误或不同之处?

    e2e.ti.com/.../Charge-pump-circuit.xlsx

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Duncan-san,

    您能否回答其他问题?

    如果我的英语让你感到困惑,请告诉我。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,山本山,

    您客户的概念是正确的。 对于DRV8305,当PVDD低于18V时,充油泵使用两个飞盖。 还有额外的电路来控制内部FET和电压比较器,以保持VCPH上的正确电压。

    当PVDD > 8V时,VCPH上的电压将被调节为PVDD + 10V。

    有关详细信息,请参阅数据表的“7.3 3 VCPH充电泵:高侧安全门电源”部分。