This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8818:输出FET的SOA

Guru**** 2357750 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8818
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/602710/drv8818-soa-of-the-output-fet

部件号:DRV8818

您好,

我们的客户使用DRV8818。

客户在xOUTx和GND之间连接一个电容器,以降低EMI噪音。

电容器的值为6800pF或更高。

我建议客户检查电流,不要超过OCP级别和OCP

故障时间。

因此,客户还有一个问题。

输出FET的SOA如何?  

我认为模拟限制电路在SOA区域下工作并降低电流。

正确吗?

此致,

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aoyama-san,

    您回答正确。 有一个模拟电路来限制电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rick-san,

    感谢您的回复。

    谢谢!
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rick-san:

    我可否再提出一项质询?
    也许客户会在某天连接更大的电容器。
    您是否有任何数据或经验将DRV8818与大电容器配合使用?

    您是否知道不应连接的电容器的值?

    此致,
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aoyama-san,

    请参阅申请报告 www.ti.com/.../slva670a.pdf

    方程式1可用作近似值。 应考虑电容器容差。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rick-san,

    感谢您的建议。
    我将计算浪涌电流。

    谢谢!
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rick-san:

    您能再告诉我一件事吗?

    我对应用手册'lva505'上的模拟限值电路有疑问。

    图2显示了一个短路事件的示波器捕获。

    电流瞬时为15A。

    这是否是SOA的问题?

    e2e.ti.com/.../DRV8818_5F00_SOA.pdf

    此致,

    Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aoyama-san,

    这不是SOA的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rick-san,

    感谢您的回复。
    我会向客户反馈此信息。

    谢谢!
    Naoki Aoyama