This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8835:降低电动机起动电流

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8835, DRV8848
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/604837/drv8835-reduce-motor-starting-current

部件号:DRV8835
主题中讨论的其他部件: DRV8848

您好,

DRV8835用于降低电动机起动电流。

作为降低电动机起动电流的措施,
 我们正在考虑更改虚拟机电压(例如VM=3.0V→7.0V)。

1.这是否是使用DRV8835的问题?

2.我可以想象内置FET的Ron会发生变化,
   是否可以认为,当电机启动时,当虚拟机电量不足时(例如,VM=3.0V),
   电流是否增加?

3.除了更改虚拟机之外,降低电机启动电流的最佳方法是什么?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cafain,

    1.这是否是使用DRV8835的问题?

    不能,DRV8835能够处理高达11V的虚拟机电压

    2.我可以想象内置FET的Ron会发生变化,
       是否可以认为,当电机启动时,当虚拟机电量不足时(例如,VM=3.0V),
       电流是否增加?

    Ron的更改将是最小的。   启动电流将随着电压的增加而增加。

    3.除了更改虚拟机之外,降低电机启动电流的最佳方法是什么?\

    要减少电动机启动电流,请使用PWM方法,并缓慢地增加占空比。

    此外,根据您的最终应用, 可能还有 其他具有 当前法规功能的适当DRV设备,如DRV8848。

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis San

    感谢您的迅速合作。

    此致

    自助餐厅