This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8834:关于过流保护(OCP)时的实际波形

Guru**** 2358920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/603202/drv8834-about-actual-waveform-at-over-current-protection-ocp

部件号:DRV8834

大家好,

 

我们了解OCP和H桥接器的行为如下表所示。

我的理解是否正确?

  

 

而且,我们的客户希望了解过电流保护(OCP)时的实际波形。

如果您有任何实际波形,能否告知我们?

(我们客户的状况(VIN,IOUT等)待定,因此这不是特定的测试条件。)

 

此致,

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kanemaru-San,

    您的理解是正确的。
    我们将查看是否存在任何现有OCP波形。 如果没有,我们可以创建一个,请允许我们有时间。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lui-San,

    感谢您的及时回复。
    我期待着收到您的意见。

    此致,
    Kanemaru
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lui-San,

    你能告诉我这件事的进展吗?

    非常感谢您的验证。

    此致,

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kanemaru-San,
    我们没有现有的OCP波形。 请留出几天时间为您提供一个。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lui-San,

    感谢您的支持。

    我期待着收到您的意见。

    此致,

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kanemaru-San,

    请按要求查看OCP波形。

    信道1 (黄色) = nFAULT

    信道2 (青色)    = I_OUT

    信道4 (绿色)   = V_OUT

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lui-San,

    我非常感谢你们的合作。

    我将向客户报告此信息。

    此致,

    Kanemaru