This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8872-Q1:OCP和TSD下的nFAULT计时

Guru**** 2350100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/613895/drv8872-q1-nfault-timing-under-ocp-and-tsd

部件号:DRV8872-Q1

您好,

我想知道  OCP和TSD下nFAULT的正确定时。

1.业务合作方案

如果2 us的输出电流超过IOCP (tOCP),驱动器应关闭,但nFAULT变为高电压之前是否会有延迟?

3毫秒(tRECOVERY)后,当它将自动重新启动时,nFAULT是否也返回到低?

2,TSH

在上述情况下,nFAULT的输出更改是否有延迟?

是否有任何参考数据可了解设备在TSD停止后冷却所需的时间?

例如,当评估 板上的环境温度为125°C时,返回大约需要多长时间。

在OCP中,自动恢复为3毫秒,所以我想知道大概的水平,比如 几个usec或msec。

祝您一切顺利,

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshida-san,您好!

    [报价用户="Tomoaki Yoshida"]

    1.业务合作方案

    如果2 us的输出电流超过IOCP (tOCP),驱动器应关闭,但nFAULT变为高电压之前是否会有延迟?

    3毫秒(tRECOVERY)后,当它将自动重新启动时,nFAULT是否也返回到低?

    [/引述]

    请注意,nFAULT将变为LOW (低)表示故障,而HIGH (高)表示设备正在正常运行。

    请参阅数据表的图13。 这是一个OCP周期的结束(OCP事件后~3ms)和下一个周期的开始。 在nFAULT变为低电平以向OCP发出信号之前,几乎没有延迟。

    请注意,输出重新启用前,nFAULT HIGH (FAULT高)。  

    [报价用户="Tomoaki Yoshida"]

    2,TSH

    在上述情况下,nFAULT的输出更改是否有延迟?

    是否有任何参考数据可了解设备在TSD停止后冷却所需的时间?

    例如,当评估 板上的环境温度为125°C时,返回大约需要多长时间。

    在OCP中,自动恢复为3毫秒,所以我想知道大概的水平,比如 几个usec或msec。

    [/引述]

    存在轻微延迟(~10us)。 没有冷却时间的参考数据。 这取决于环境温度和主板布局。 TSH恢复通常在数十到数百毫秒内完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rick-san,

    感谢您的支持。
    我们的客户了解TSH取决于环境温度和主板布局。
    他们似乎在电路板完成时进行了实际试验。

    此致,
    Tomoaki Yoshida