This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV9.168万问题

Guru**** 2350460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/610660/drv91680-question

主题中讨论的其他部件:DRV9.168万MSP-FET430UIF

大家好,

客户正在使用 DRV9.168万。 他需要DRV9.168万的刻录代码工具。 他想购买这款工具。

哪个软件工具可以刻录 DRV9.168万的代码? CCS?  客户可以在哪里购买DRV9.168万的刻录代码工具?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    有人能支持我吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey,

    当前适用于DRV9x系列的工具是MSP-FET430UIF。 我会让我们的营销团队就如何获取该工具与您联系。

    此致,
    詹姆斯。