This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8834:DRV8834驱动单极和双极步进电机

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8834
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/613705/drv8834-drv8834-drive-unipolar-and-bipolar-step-motor

部件号:DRV8834

德拉斯,

    我的客户想要使用drv8834 驱动2相双极和单极步进电机。

因为他们希望在不同的应用中使用相同的PCB。

我知道DRV8834可以驱动双极良好。  但我不确定它能否像下图那样驱动5导联单极步进电机。

谢谢

陈信哲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:

    客户计划如何驱动单极电机(分度器模式或相位/启用模式)?

    是否有显示如何驱动两个电机的示意图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

         我们要使用索引模式。 附加文件是我的想法,我认为DRV8834可以实现与   步进电机数据表相同的磁场。

    谢谢

    陈信哲

    e2e.ti.com/.../DRV8834-.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:

    您的想法应该有效。 假设电动机的额定电压为5V,建议将AVREF和BVREF设置为高于ITrip。 将跳闸设置为高于电机电流应能使电动机正常工作。

    如果使用当前调节,可能会导致意外操作。