This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605:在多个设备之间共享"REG" PIN?

Guru**** 2349590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/612365/drv2605-sharing-reg-pin-between-multiple-devices

部件号:DRV2605

我遇到了一种设计,在内部调节器输出引脚"REG"上使用多个DRV2065设备共享一个1uF电容器。
这对我来说很不寻常,因为我通常会 在每个 DRV2065设备上放置一个1uF,并将每个内部REG行分开。
这是否是一种良好的设计做法(即节省成本,减少零件数量等),还是会造成问题?

谢谢!
Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tom,

    建议您为每台设备使用单独的保护盖。 这是一个用于REG引脚的滤波器,设备从该滤波器获得其调节的参考电压。 如果在同一针脚上连接更多设备,可能会影响设备的稳定性。

    但是,我们尚未测试此功能,因此,如果您想尝试,欢迎您这样做。 它仍然可以工作,但必须先测试。

    此致,
    Marko
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Marko,正如我所怀疑的,不推荐。 (我最初的直觉感觉,但嘿,这可能是为了以这种方式操作...)