This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8881EEVM:DRV8881

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8881EEVM, MSP430F2617
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/599978/drv8881eevm-drv8881

部件号:DRV8881EEVM
主题中讨论的其他部件: MSP430F2617

您好-

我们正在尝试为DRV8881EEVM调整PC代码,以便提高我们的电机的加速和减速率。  

您能否告诉我们使用哪个版本的GUI Composer构建DRV8881EEVM PC应用程序?  我们认为它可能是v2.x,但当我们导入项目时,GUI Composer默认为某些“旧”版本。  

此外,我们不会将MSP430F2617视为“目标通信设置”对话框中的选项。 是否可以从同一产品系列中选择一个选项? 您会提出哪些建议?

谢谢,此致,

Tim Starr代表KP@MP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Timothy:

    我们将很快进行调查并作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tim,

    我们已联系GUI Composer组以了解您的导入问题。

    您尝试更改PC代码的内容是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rick—
    我们希望以DRV8881EEVM PC应用中输入的两倍速度驱动步进电机。 说400 PPS。
    -Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim,

    我对这里的答复非常缓慢表示歉意。 此GUI应用程序是使用GUI Composer v1创建的。 我看了一下清单,它的日期是2015年,在GUI Composer v2发布之前。 电机团队需要回答速度问题。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tim,

    我也对拖延表示歉意。 当你说400PPS时,你是否指的是400 PPS的完整步骤? 如果不是,使用的是哪种微步模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们现在都准备好了。 无论如何,感谢您的跟进。