This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0983万:EVM GUI,电机转速值之间的RPM差异

Guru**** 2350610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/613727/drv10983-evm-gui-difference-in-rpm-between-motor-speed-values

部件号:DRV1.0983万

您好,

我正在使用DRV1.0983万驱动电机。 我使用DRV1.0983万 EVM GUI和单独的激光RPM测量系统进行了一些RPM测量(使用不同的负载和速度)。

GUI中显示的电机转速(RPM)值最接近激光测量值。 以Hz为单位的电机转速和转换为RPM的电气周期都与显示的电机转速RPM不同。

以下是我的测量值,我使用一个8极电机,并使用公式RPM=f(Hz)*(2/nr极)*60或RPM=f(Hz)*120/8:

电动机转速(RPM)

244,18.

64.4053万

1390,18.

28.3447万

65.2458万

1307,76.

26.7094万

64.9351万

1218,52.

电机速度(Hz)          Conv2 RPM

17,1256                                   ,5

45,2678                                   

96,3144                                ,44,5

19,4291.                                 

45,5682                                ,5

911365                                  

18,5277,                               5.

45,2678                               

85,1126                              ,5

电气周期(US)  Conv2 RPM

6142.0244万                                  ,220.1237万

2316.0647万                                  ,668.3938万

1078.0139万                                  139146.5677万

5283.0283万                                  ,929.5855万

2294.0653万                                  ,879.6861万

1142.0131万                                  131348.5114万

5492.0273万                                  ,124.5448万

2315.0647万                                  647,948.1641万

1226.0122万                                  122349.1028万

当转换为RPM时,为什么电机转速(RPM)与电机转速(Hz)和电气周期(US)之间存在差异? 从什么以及如何计算DRV1.0983万 EVM GUI中的电机速度(RPM)值?

我必须在I2C上读取电机的RPM并将其用于控制算法。 为此,我可以使用电机速度1和2或电机周期1和2寄存器中的值。 您建议使用哪种寄存器,哪种寄存器更准确?

谢谢你。

此致,

Vlad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vlad,

     GUI根据电气周期(US)计算RPM,根据您使用电气周期计算RPM所显示的数据 ,您测量的RPM更接近。

    此致,

    珍妮特

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janet,您好!

    感谢您的回复。

    但如果GUI根据电气周期(US)计算RPM,那么当我将电气周期转换为RPM时,我会看到相同的值。 为什么我看到最多5个RPM的差异? GUI中的RPM计算是否会有延迟? 那么我看到了一个较新的电气周期,并且RPM基于较旧的周期?

    我的第二项质询是关于电机转速和电动机使用期。 正如您所提到的,从我的测量结果来看,电动机周期似乎更准确。 你会期待这种情况吗? 是否总是这样? 为什么电机周期给出的值比电机速度给出的值更准确?

    此致,

    Vlad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vlad,

    GUI基于电机周期来计算RPM在如下所示的特定条件下,您可以在GUI目录/Document/DRV 109xx User Manual.pdf第31页上获得此信息。 由于在 计算PRM之前需要作出判断(>=2),GUI在显示屏上显示第一个测量值,但使用第二个测量值来计算RPM,这就是  您在GUI计算的rpm与 基于GUI期间信息计算的rpm之间看到小偏差的原因  

    '此控件用于计算显示部分中的rpm,由公式给出,

    如果电机转速(Hz)>=2,电机转速(rpm)=(100万/电气周期(us))*120/极

    否则,电机转速(rpm)=电机转速(Hz)*120/极

    此控件的默认值为1。"

    从数据表中,"电机速度通过测量任一比较器两个上升边缘之间的时间来确定",在 GUI上提供了上述公式信息,如果电机速度>= 2,则将使用电机周期信息来计算PRM。

    谢谢!

    珍妮特