This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0983万EVM:安装最新版本的DRV1.0983万 GUI,但无法正常工作。

Guru**** 2359070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/603380/drv10983evm-install-the-newest-version-drv10983-gui-but-not-worked

部件号:DRV1.0983万EVM
主题中讨论的其他部件:DRV1.0983万

安装最新版本的DRV1.0983万 GUI,无法正常工作。

我遵循每个步骤并安装All Request软件,运行GUI时显示一些错误。 如果我单击"继续",然后单击"启用配置",它也会显示相同的错误消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我也尝试使用旧版本。 1.1 .1,一切都好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tan,
    主板是否连接到电源? 为该板(EVM)提供至少12伏的电源。

    谢谢!
    无辜
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Innocent,

    感谢您的评论。

    是的,GUI错误相关的EVM电源。

    似乎我们必须首先为EVM提供良好的电源,然后打开GUI,GUI将正常工作。

    当系统工作正常时,如果我关闭EVM电源,GUI将报告错误,然后GUI退出。 我们必须重新启动GUI才能使其再次工作。

    这与旧版本不同。 我觉得使用起来不是很方便,因为我们可能在真实的系统中使用调试接口,而系统调试可能经常需要在开/关之间切换电源。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tan,

    当您收到错误消息“请勿按取消按钮”时,它将关闭GUI。 您是否可以重新接通电源, 然后单击“Continue (继续)”按钮。

    此致,

    Krushal