This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM-HV500:DRV2700 in +/- frequency specification question (DRV2700EVM-HV500:具有+/-频率规格的DRV2700)。

Guru**** 2354810 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, DRV2700
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/604059/drv2700evm-hv500-drv2700-in---frequency-specification-question

部件号:DRV2700EVM-HV500
主题中讨论的其他部件:TDC1000DRV2700

你(们)好

我们需要使用150V规格来配置所需规格的T.O.F。

因此,我们尝试将Boost与TDC1000和DRV2700配合使用。 DRV2700的+/ in -的频率是否可以达到最大值?

或者,使用150V换能器是否有其他解决方案?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chun,

    我的一位同事将很快回复,提供更多信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chun,

    您尝试达到的频率是多少? 您驾驶的负载是多少?