请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8871 主题中讨论的其他部件: DRV8844, DRV8412
我正在设计一个H-Bridge电路来驱动变压器,以获得无调节隔离电源(类似于MAX1.3256万)。 FET需要有停机时间控制,而过流保护将会更好。
DRV8871或类似的H桥驱动器设备是否适合此操作? 要实现变压器的双向驱动,需要在每个循环中切换方向。 我不确定DRV8871或其亲属是否会喜欢100kHz的频率。 请提供建议。