This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8870:瞬态时VM,OUT1和OUT2的绝对最大额定值

Guru**** 2353820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8870
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/604400/drv8870-absolute-maximum-ratings-of-vm-out1-and-out2-in-case-of-transient

部件号:DRV8870

大家好

您是否介意询问DRV8870?

数据表显示了在 DC情况下VM,OUT1和OUT2的绝对最大额定值。
 在瞬态情况下,VM,OUT1和OUT2的绝对最大额定值是多少?

因为,我们的客户 担心 来自电机的线路噪音。  

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matsumoto-san,

     数据表中列出了绝对最大值和最小值。 请参阅脚注(1) ,其中详细说明了暴露在绝对最大条件下的影响。

    线路噪声的振幅和持续时间是多少?