This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV101:使用一个IC驱动多个电磁阀

Guru**** 2348570 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/614020/drv101-driving-multiple-solenoids-with-one-ic

部件号:DRV101

如果电磁阀峰值电流总和低于驱动器的峰值电流总和,DRV10x系列驱动器是否能够驱动多个电磁阀?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Nishant,

    只要电压和电流保持在数据表额定值范围内,我看不到与一个通道并行驱动多个电磁阀的任何潜在问题。 当然,确保设备在您的应用程序中正常工作的最佳方法是对其进行测试。

    谢谢!

    Alek Kaknevicius