This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8886AT:自动调谐波纹控制

Guru**** 2349670 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8886AT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/613516/drv8886at-auto-tune-ripple-control

部件号:DRV8886AT

您好,

我们的客户使用DRV8886AT,对自动调谐波纹控制有一些疑问。

您能告诉我静脉内静脉的水平吗?

我认为IVALLEY比ITRIP低xx%。 客户想知道"xx%"。

客户对数据表上的应用曲线有另一个问题(图30)。

有很多纹波噪声。 它是否真的使用了自动调谐波纹控制?

此致,

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aoyama-san,

    我们将很快进行调查并作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aoyama-san,

    IVALLEY大约是ITRIP的90 %。

    是的,这是纹波控制。 根据电动机的转速,BEMF可能会导致在减速过程中电流调节稍高一些。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rick-san,

    感谢您的回复。
    我了解图30是纹波控制。

    谢谢!
    Naoki Aoyama