This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:DRV8701:在1/2桥接模式下用于2个电机?

Guru**** 2353820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/603555/drv8701-drv8701-use-in-1-2-bridge-mode-for-2-motors

部件号:DRV8701

嗨,TI团队!!!

    我  以前在支持论坛上看到过这个问题,但主要 区别是我 不想  同时使用两个电机。   我正在使用DRV8701P马达驱动程序。   由于我想保持OC检测(通过连接到SP和SN引脚的并联电阻),两个电机都连接到VM:一个从SH1引脚连接到VM,另一个从SH2引脚 连接到VM。   正如我以前所说,当时只有一人会工作。   我看到了控制接口表(真值表),可以(理论上)执行此操作,但出于某种原因,当输入引脚(IN1,IN2) 变低(输出处的高-Z阻抗)时,与电机并行的指示灯LED会亮起。   这对我来说很奇怪,因为它应该对虚拟机具有高阻抗或浮动,并且不能流动电流(没有足够的电流来打开LED)。  我是否正确使用了IC?  是否可以以这种方式使用此IC?   很遗憾,我无法更改此组件。

    提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Felipe:

    我们将进行调查并作出答复。 这可能需要几天时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Felipe:

    您能澄清几个问题吗?

    1)由于我想保持OC检测(通过与SP和SN引脚相连的并联电阻器)--您是指OC使用7.3 .13.3 部分定义的VDS监测器还是7.3 .3部分定义的电流调节? OC检测可以设置为高侧或低侧FET。 当前调节可能会产生问题,因为进入了慢速衰减。 这将保持低侧打开,并启用另一低侧FET。

    2)电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

        下午好,感谢您的回复。  下面是我的答案:

    1)你说的对,我感到困惑,我指的是通过并联电阻器的切碎(电流调节)。   同时只能使用一个电机。   我不会使用慢速衰减,而是使用海岸。   下图 显示了使用的连接和取消控制接口表。

    2) VM是 数据表中规定的输入电压(Vbatt电源)。

        我面临的问题是,当输出处于高-Z (IN1->0, in2--->0)时,指示灯LED亮起。  您是否知道发生这种情况的原因?   我是否正确使用了此IC?   数据表仅说明如何将此IC用作单半桥,而不是双桥。

        提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Felipe:

    我们正在调查原因。 在此过程中,您能否提供LED的部件号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Felipe:

    有一个内部通道用于固定高侧安全门。 此路径是LED激活的原因。

    是否可以在LED路径中添加串联电阻器?