This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8839:并行使用半H桥

Guru**** 2354540 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8839
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/613985/drv8839-parallel-use-of-half-h-bridges

部件号:DRV8839

我需要半个H形桥。 我是否可以并行连接DRV8839中的两个半H桥以获得更低的有效串联电阻? 部件中的死机时间指定为100 ns,延迟最大为120 ns。 两座半桥是否会同时传导? 另一件我想知道的是过流保护的有效时间常数(或带宽)。 它是对短暂(20 ns)电流峰值作出反应,还是将其滤除?

谢谢!

滴定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bret,

    您的电压和电流要求是什么? 您的系统中是否需要多个半桥?
    也许我们可以建议一个符合您需求的备用零件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    9伏,2安培…这是一种高容量一次性使用的一次性设备,因此单位成本是一个很大的因素。 我被DRV8839吸引了,因为如果我能与半个H桥平行,它将(仅)以非常吸引人的单位成本满足我的要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,我只需要半个H形桥...因此,我认为并联线对可以获得更低的有效总串联电阻。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bret,

    感谢您提供更多信息。

    要确认,您需要:
    1)并联连接两个输出
    2)将两个INX输入设置为逻辑零(由于内部下拉,可能会浮动)
    3)将两个ENx输入连接在一起,以启用和禁用并联的两个输出
    4)使用高侧FET主体二极管进行电流再循环

    如果所有这些都正确,DRV8839将是您的理想选择。

    在上述情况下,由于未启用高侧FET,因此没有交叉传导。
    过流电路通常具有无故障电路,它将忽略20ns脉冲。 我没有确切的时间,但去毛刺电路通常是~1.5us。