This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.1873万:振动测试

Guru**** 2354810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/600796/drv11873-vibration-test

部件号:DRV1.1873万

您好,TI团队:

我们的电路板(包括电机控制器)必须通过振动测试。 因此,我需要更多信息,例如  DRV1.1873万允许的最大加速度。 我从数据表中找不到任何东西。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    *按*

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    *按*
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mo,

    加速度受电流限制。 更高的电流限制意味着更快的加速,为了降低加速度,请降低电流限制。

    此致,
    Krushal