This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8824:V3P3OUT电容

Guru**** 2348580 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8824
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/613483/drv8824-v3p3out-capacitance

部件号:DRV8824

您好,

我们的客户使用DRV8824,对V3P3OUT电容有疑问。

TI建议在V3P3OUT和GND之间以0.47uF的形式连接电容。

客户希望将电容连接为0.1uF或更低。

3.3V稳压器的特性是否受到影响?

此致,

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aoyama-san,

    内部稳压器设计为使用推荐的电容器。 降低电容会导致调节器出现稳定性问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rick-san,

    感谢您的回复。
    我建议客户使用推荐的电容器。

    谢谢!
    Naoki Aoyama