This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0983万:分辨率

Guru**** 2356190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/603407/drv10983-resolution

部件号:DRV1.0983万

你(们)好

DRV1.0983万具有灵活的用户界面,它能够提供3种类型的输入来驱动电机(PWMin,模拟和I2C)。

如何将其分辨率表示为N位?  

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Na na78,

    分辨率为9位。

    谢谢!

    无辜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Innocent

    感谢您的回复。

    在这种情况下,如何自行解决?
    如果可能,请告诉我您的思维方式吗?

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    增加PWM输入占空比并监控相位电压是否增加。 您必须以尽可能小的步骤(如0.1 % 或更低)增加PWM,并检查电压是否增加。   分辨率(1/PWM占空比)是最小PWM占空比变化的反向值,它会导致电压增加。  

    此致。

    Krushal